4. コンポーネント番号

この章では,CS+が出力するコンポーネント番号について説明します。

 

CS+操作時におけるコンポーネント番号(2桁の数値)は,次のように分類されています。

表 4.1

コンポーネント番号

コンポーネント番号

説明

00

共通処理

01

アップデート・マネージャ/インストール関連/ライセンス・マネージャ

02

統合開発環境フレームワーク

03

設計ツール(端子配置)

04

設計ツール(コード生成)

06

デバッグ・ツール(エミュレータ/シミュレータ)

08

解析ツール

12

デバッグ・ツール(エミュレータ/シミュレータ)

13

デバッグ・ツール(シミュレータ)

17

コンソール

18

デバッグ・ツール

20

エディタ

22

I/Oヘッダ生成ツール

23

ソリューション

24

デバッグ・ツール(エミュレータ)

25

設計ツール(スマート・コンフィグレータ)