ルネサス
CS+をご使用いただき,誠にありがとうございます。
本チュートリアルでは,統合開発環境CS+のご紹介と,使い方を E1(オンチップデバッギングエミュレータ)とR0K556100S000BE(Renesas Starter Kit for RX610)を用いた例で,説明します。プログラムの作成からデバッグまでを本チュートリアルの手順通りに操作していただくことにより,誰でも気軽にCS+を体験していただくことが可能です。
実際にCS+を用いたマイコンシステム開発を体験してみましょう。