全般にかかわる設定のうち,ネットワークに関連した設定を行います。
図 A.50 | オプション ダイアログ([全般 - ネットワーク]カテゴリ) |
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
[各エリアの説明]
スマート・ブラウザーがドキュメントの一覧を取得する時のHTTPのタイムアウト値を設定します。
キーボードより0〜3600の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または
ボタンにより数値を選択することで指定します。デフォルトでは180が指定されています。
なお,本項目を空欄にして[OK],または[適用]ボタンをクリックした場合は,前回保存時の値に戻します。
|
インターネットアクセスにプロキシ認証が必要な場合に,プロキシ認証の設定ダイアログを開きます。
|
|
インターネットアクセスにプロキシ認証が必要な場合でも,プロキシ認証の設定ダイアログを開きません。
そのため,スマート・ブラウザーなどインターネットアクセスが必要な機能は利用できません。
|
初期値に戻す
|
現在表示している項目の指定をすべてデフォルトに戻します。
|
[機能ボタン]
|
|
すべて初期値に戻す
|
本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。
ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。
|
OK
|
変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。
|
キャンセル
|
変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。
|
適用
|
変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|