-error_file


コンパイラのすべてのエラー・メッセージを指定したファイルに出力します。

[指定形式]

-error_file=file

 

-

省略時解釈

エラー・メッセージを標準エラー出力のみに出力します。

[詳細説明]

-

エラー・メッセージを標準エラー出力,およびファイルfileに出力します。

-

fileがすでに存在する場合は,そのファイルを上書きします。

-

fileを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

エラー・メッセージを標準エラー出力,およびファイルerrに出力します。

>ccrl -error_file=err -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c