-Binary


入力バイナリ・ファイルを指定します。

[指定形式]

-Binary=suboption[, ...]
  suboption := file(section[:alignment][/attribute][,symbol])

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

入力バイナリ・ファイルfileを指定します。

複数指定する場合は,カンマ(,)で区切ります。

-

入力ファイル名に拡張子の指定がない場合は“.bin”を指定したものとみなします。

-

入力したバイナリ・データは,指定したセクションsectionのデータとして配置します。

セクションのアドレスは-startオプションで指定します。

sectionを省略した場合は,エラーとなります。

-

シンボルsymbolを指定すると,定義シンボルとしてリンクすることもできます。

Cプログラムで参照している変数名の場合,プログラム中での参照名の先頭に“_”を付加します。

-

本オプションで指定したセクションには,セクション属性,アライメント数の指定が可能です。

-

セクション属性attributeに指定可能なものは,CODE,またはDATAです。

attributeを省略した場合は,デフォルトとして,書き込み,読み取り,実行すべての属性が有効になります。【V1.04以前】

-

セクション属性attributeに指定可能なものは,CALLT0,CODE,TEXT,TEXTF,TEXTF_UNIT64KP,CONST,CONSTF,SDATA,DATA,DATAF,OPT_BYTE,またはSECUR_IDです。CODEはTEXTの再配置属性と同じになります。OPT_BYTEを指定してセクション名に“.option_byte”以外を指示した場合はエラーとなります。SECUR_IDを指定してセクション名に“.security_id”以外を指示した場合はエラーとなります。

attributeを省略した場合は,デフォルトとして,書き込み,読み取り,実行すべての属性が有効になります。【V1.05以降】

-

アライメント数alignmentに指定可能な値は2の累乗(1,2,4,8,16,32)です。

それ以外の値を指定することはできません。

alignmentを省略した場合は,デフォルトとして,1が有効となります。

[制限]

-

本オプションで指定したバイナリ・ファイルは,0 〜 0x0FFFF 番地にしか配置できません。【V1.04以前】

0x10000 番地以降にバイナリ・ファイルを配置するなど,希望するセクション属性に変更したい場合は,下記のようなアセンブラソースを作成してください。

    .SECTION BIN_SEC, TEXTF
    $BINCLUDE(tp.bin)

[使用例]

-

b.binを.D1binセクションとして,0x200番地から配置します。

c.binを.D2binセクション(アライメント数4)として,.D1binの後に配置します。

c.binデータを定義シンボル_databとしてリンクします。

>rlink a.obj -start=.D*/200 -binary=b.bin(.D1bin),c.bin(.D2bin:4,_datab)

[備考]

-

本オプションは,-form={object|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。

-

入力オブジェクト・ファイルを指定していない場合,本オプションは指定することができません。