-fpu


コンパイル・オプション / 最適化オプション

[指定形式]

-fpu

 

-

省略時解釈

ISA(*1)で命令セットアーキテクチャを選択した場合はfpuです。

CPUにRX200を選択(*2)した場合はnofpu、それ以外はfpuです。

*1) isaオプションまたは環境変数ISA_RXによる選択を指します。
*2) cpuオプションまたは環境変数CPU_RXによる選択を指します。

[詳細説明]

-

fpuを指定した場合、単精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行います。

[備考]

-

単精度浮動小数点処理命令の具体的な内容については、RXのソフトウェアマニュアルを参照してください。

-

CPUとしてRX200が選択されている場合、fpuを指定するとエラーになります。