ブックマーク・ツールバーの
ボタンをクリックすることにより,現在キャレットのある行にブックマークを登録することができます。
ブックマークを登録すると,[メイン]エリアにブックマーク(
)が表示されます。
なお,すでにブックマークを登録している行でこの操作を行った場合は,そのブックマークを削除します。
ブックマークは,エディタ パネルごとに最大50個まで設定することができます。
混合表示モードを選択している場合,ブックマークの登録/表示を行うことはできません。 |
ブックマーク情報は現在開いているプロジェクト・ファイルに保存され,再びプロジェクトをオープンした際に復元します。そのため,プロジェクトに属していないファイルに対してブックマークの設定を行った場合は,ブックマークの復元を行いません。 |
ブックマーク・ツールバーの |
ブックマーク・ツールバーの |