Everything
2.7.1 マイクロコントローラ(CPU)をリセットする

デバッグ・ツールバーの ボタンをクリックすることにより,CPUをリセットします。

CPUをリセットすることにより,カレントPC値をリセット番地に設定します。

備考

ブレーク中のCPUリセット後に,SFR/CPUレジスタの値を指定した値に自動的に書き換える処理を設定することができます(「2.16 フック処理を設定する」参照)。