Everything
B.2 文字クラス

以下の表に,文字と一致する構文を示します。

表 B.2

文字クラス一覧

文字クラス

説明

.

\nを除く任意の文字に一致します。文字クラスの中にある場合,ピリオド文字として扱われます。

[aeiou]

指定された文字セットに含まれる任意の文字と一致します。

[^aeiou]

指定された文字セットに含まれない任意の文字と一致します。

[0-9a-fA-F]

ハイフン(-)を使って連続した文字の範囲を指定できます。

\p{name}

nameで指定されたUnicode一般カテゴリ内の任意の文字に一致します(例:Ll,Nd,Z)。

Unicode一般カテゴリについての詳細は,「B.3 サポートされているUnicode一般カテゴリ」を参照してください。

\w

文字,数字,アンダースコアを含む,単語に使用される任意の文字と一致します。

\W

単語に使用される文字以外の任意の文字と一致します。

\s

空白文字と一致します。

\S

空白以外の文字と一致します。

\d

10進数字と一致します。

\D

数字以外と一致します。

[.\w\s]

\wや\sなどの,エスケープされた組み込み文字クラスは,文字クラスの中で使用できます。この例では,任意のピリオド,単語,または空白文字と一致します。