Everything
2.5.3 最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション

分類

オプション

説明

入力オプション

-Input

リロケータブル・ファイルを指定します。

-library

ライブラリ・ファイルを指定します。

-binary

バイナリ・ファイルを指定します。

-define

シンボル定義を指定します。

-entry

エントリシンボル/アドレスを指定します。

-noprelink

プレリンカを起動しません。

-ALLOW_DUPLICATE_MODULE_NAME 【V3.02.00以降】

複数の同じモジュール名の指定を許可します。

出力オプション

-form

出力ファイル形式を選択します。

-debug

デバッグ情報をロード・モジュール・ファイル内に出力します。

-sdebug

デバッグ情報を.dbgファイルに出力します。

-nodebug

デバッグ情報を出力しません。

-record

レコードサイズを選択します。

-end_record 【V2.07.00 以降】

エンドレコードを指定します。

-rom

ROMからRAMへマップするセクションを指定します。

-output

出力ファイル名を指定します。

-map

外部シンボル割り付け情報ファイルを出力します。

-space

出力範囲のメモリの空き領域をデータで充填します。

-message

インフォメーションレベル・メッセージを出力します。

-nomessage

出力抑止メッセージを指定します。

-msg_unused

参照されない外部定義シンボルをメッセージ出力します。

-byte_count

データ・レコードのバイト数を指定します。

-fix_record_length_and_align 【V2.08.00 以降】

データレコードの出力フォーマットを固定します。

-crc

CRCコードの出力形式を指定します。

-padding

終端にパディングを埋め込みます。

-vectn

可変ベクタの特定ベクタ番号へのアドレスを指定します。(RXファミリ、M16Cファミリ向け)

-vect

可変ベクタの空き領域へのアドレスを指定します。(RXファミリ、M16Cファミリ向け)

-split_vect 【V3.00.00以降】

ベクタテーブルセクションを分割して生成します。

-jump_entries_for_pic

ジャンプ・テーブル・ファイルを出力します。(RXファミリのPIC機能向け)

-cfi 【Professional 版のみ】 【V2.08.00 以降】

不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストを生成します。

-cfi_add_func 【V2.08.00 以降】

不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストに関数シンボルまたはアドレスを追加します。

-cfi_ignore_module 【V2.08.00 以降】

不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストから除外するモジュールを指定します。

-create_unfilled_area

.OFFSETが作る空き領域に対してデータを出力しません。

リストオプション

-list

リンケージ・リスト・ファイルを出力します。

-show

リンケージ・リスト・ファイルの出力する内容を選択します。

最適化オプション

-optimize

リンク時最適化内容を選択します。

-nooptimize

リンク時最適化を行いません。

-samesize

共通コード統合の対象となる最小サイズを指定します。

-symbol_forbid

未参照シンボル削除抑止シンボルを指定します。

-samecode_forbid

共通コード統合抑止シンボルを指定します。

-section_forbid

最適化抑止セクションを指定します。

-absolute_forbid

最適化抑止アドレス範囲を指定します。

セクションオプション

-start

セクションの開始アドレスを指定します。

-fsymbol

外部定義シンボルをファイル出力するセクションを指定します。

-aligned_section

セクション・アライメントを16バイトにします。

ベリファイオプション

-cpu

アドレスの整合性をチェックします。

-contiguous_section

セクション分割の対象外セクションを指定します。

その他オプション

-s9

S9レコードを終端に出力します。

-stack

スタック使用量情報ファイルを出力します。

-compress

デバッグ情報を圧縮します。

-nocompress

デバッグ情報を圧縮しません。

-memory

リンク時に使用するメモリ量を選択します。

-rename

変更するシンボル名、セクション名を指定します。

-lib_rename 【V3.01.00以降】

ライブラリから入力されたシンボル名、セクション名を変更します。

-delete

削除するシンボル名、モジュール名を指定します。

-replace

置換するライブラリ・モジュール指定します。

-extract

ライブラリファイルから抽出するモジュールを指定します。

-strip

アブソリュートファイル、ライブラリファイルのデバッグ情報を削除します。

-change_message

変更するインフォメーション、ウォーニング、エラーレベルのメッセージレベル、メッセージを指定します。

-hide

ローカルシンボル名情報を削除します。

-total_size

リンク後の合計セクションサイズを標準出力に表示します。

サブコマンドファイルオプション

-subcommand

コマンドオプションを取り込むファイルを指定します。

残りのオプション

-logo

コピーライトを出力します。

-nologo

コピーライトを出力しません。

-end

ENDより前に指定したオプション列を実行します。

-exit

オプション指定の終了を指定します。