Everything

va_end


可変個の実引数を持つ関数の引数への参照を終了させます。

[指定形式]

#include <stdarg.h>

void va_end(va_list ap);

[引数]

ap 可変個の引数を参照するための変数

[備考]

apはva_startによって初期化されたapと同じでなければなりません。また、関数からのreturn前にva_endマクロが呼び出されない時は、その関数の動作は保証しません。