Everything

malloc


記憶域を割り当てます。

[指定形式]

#include <stdlib.h>

void *malloc(size_t size);

[引数]

size 割り当てる記憶域のバイト数

[戻り値]

正常:割り当てられた記憶域の先頭アドレス

異常:記憶域の割り当てができなかった時、またはsizeが0の時:NULL

[備考]

sizeで示されるバイトの分だけ記憶域を割り当てます。

CC-RXには、記憶域に対する不正な操作を検出するためのセキュリティ機能があります。詳細は、「2.5.4 ライブラリジェネレータ・オプション」の-secure_mallocオプションを参照してください。