終了の方法
![](images/image15_72.png)
![](images/image15_73.png)
CS+の終了方法を説明します。
メイン・ウインドウの[閉じる]ボタンをクリックしてください。 |
![](images/image15_196.jpg)
![](images/image15_197.png)
メイン・ウインドウが閉じ,終了します。環境が保存されていない場合は,保存を行う/行わないの選択ウインドウが表示されますので,指示に従い進めてください。 |
開発環境の保存について(プロジェクト保存機能とパック機能)
開発環境の保存として,CS+では2つの機能(プロジェクト保存機能とパック機能)をサポートしています。それぞれ,下図に示す内容が保存されます。お客さまの開発フェーズに合わせて保存機能の使い分けをすると便利です。
![](images/image15_198.png)
![](images/image15_199.png)