Everything
A.1 説  明

以下に,CS+の基本操作,およびCS+を使用したビルドに関するウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。

表 A.1

ウインドウ/パネル/ダイアログ一覧

ウインドウ/パネル/ダイアログ名

機能概要

メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウです。

スタート パネル

“チュートリアルを開く”,“プロジェクトへのアクセス(作成,開く)”,“サンプル・プロジェクトを読み込む”を簡単に行うことができます

プロジェクト作成 ダイアログ

プロジェクト,またはサブプロジェクトの新規作成を行います。

ソース・コンバート設定 ダイアログ【CC-RL】

流用元のプロジェクトの構成ファイル(ソース・ファイルなど)を,作成するプロジェクトのビルド・ツール用にコンバートする際の設定を行います。

プロジェクト変換設定 ダイアログ

e2 studio,および旧開発環境(CubeSuite,HEW,PM+)のプロジェクト(またはワークスペース)をCS+のプロジェクトに変換するための設定を行います。

プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトを構成するマイクロコントローラ,ビルド・ツール,ソース・ファイルなどの構成要素をツリー表示します。

マイクロコントローラの変更 ダイアログ

プロジェクトで使用するマイクロコントローラの変更を行います。

ファイル追加 ダイアログ

新規にファイルを作成し,プロジェクトへの追加を行います。

フォルダとファイル追加 ダイアログ

既存のファイルとフォルダ構成のプロジェクトへの追加を行います。

プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択しているノードの種類について,カテゴリ別に詳細情報の表示,および設定の変更を行います。

文字列入力 ダイアログ

1行分の文字列の入力,編集を行います。

テキスト編集 ダイアログ

複数行のテキストの入力,編集を行います。

パス編集 ダイアログ

パス,またはパスを含むファイル名の編集,追加を行います。

スマート・ブラウザー パネル

アクティブ・プロジェクトの使用デバイスに関するドキュメント(ユーザーズ・マニュアル,テクニカル・アップデート,アプリケーション・ノート,ツール・ニュース)の表示,およびアプリケーション・ノートに付属するサンプル・コードのダウンロードを行います。また,ルネサスからのお知らせや現在の作業に役立つ情報も表示します。

スマート・マニュアル パネル【RL78】【RX】

ハードウェア・マニュアルに記載されているレジスタ情報を検索する機能を提供します。

出力 パネル

各ツール(ビルド・ツール/デバッグ・ツール/プラグイン製品)から出力されるメッセージ,または検索・置換 ダイアログによる一括検索を行った際の結果を表示します。

エラー一覧 パネル

ビルド・ツールから出力されるメッセージの情報(エラー情報)をリスト表示します。

メモリ・マッピング・プロファイラ パネル

ビルド・ツールから収集したロード・モジュールのメモリ・マッピング情報を表示します。

その情報を分析することにより,メモリ使用量を削減することができます。

列の選択 ダイアログ

メモリ・マッピング・プロファイラ パネルに表示する列の並び替え,または表示/非表示を設定します。

また,パネルにおいて表示方法をカスタマイズする操作を行っている場合は,本ダイアログにてそれらのカスタマイズをすべてデフォルトの状態に戻すことができます。

フィルタ設定 ダイアログ

メモリ・マッピング・プロファイラ パネル上のメモリ・マッピング情報,または関数変数アクセス表 パネル上の変数のアクセス情報を表示する際のフィルタ条件を設定します。

依存プロジェクト設定 ダイアログ

依存プロジェクトの参照/設定を行います。

スマート・レポート ダイアログ

プログラムのソース一覧,ビルド・オプション設定,関数と変数の各種情報,カバレッジ率など,品質に関わる情報を一括で出力します。

リンク順設定 ダイアログ

リンカに入力するオブジェクト・ファイル,およびライブラリ・ファイルの参照,およびリンク順の設定を行います。

最適化性能比較ツール ダイアログ

ビルド・ツールが推奨するビルド・オプションを適用した場合のROMサイズや実行速度を計測,比較します。

ビルド・モード設定 ダイアログ

ビルド・モードの追加と削除,および現在のビルド・モードの一括設定を行います。

バッチ・ビルド ダイアログ

プロジェクトが持つビルド・モードを一括して,ビルド/リビルド/クリーンを行います。

処理中表示 ダイアログ

時間を要する処理を行っている際に,その進捗状況を表示します。

メッセージ ダイアログ

各種メッセージを表示します。

パック設定 ダイアログ

プロジェクトと本製品をパックして保存する際の設定を行います。

オプション ダイアログ

CS+の各種環境設定を行います。

プラグインの管理 ダイアログ

本製品の起動時に読み込むプラグインを設定します。

ユーザ設定 ダイアログ

メイン・ウインドウのツールバー,およびメニューバーをカスタマイズします。

新しいツール ダイアログ

メイン・ウインドウに表示する“新規ツールバー”を作成します。

ツールバーの名前の変更 ダイアログ

ユーザが作成したツールバーの名称を編集します。

キーボードのユーザ設定 ダイアログ

各コマンドに対して,ショートカット・キーを割り当てます。

コマンドの配置の変更 ダイアログ

メイン・ウインドウのメニュー項目/ボタン配置を変更(追加/削除を含む)します。

その他の分割パネル... ダイアログ

分割パネルとしてメイン・ウインドウに表示しているパネルの内,アクティブにするパネル,もしくは閉じるパネルを選択します。

バージョン情報 ダイアログ

CS+,および各プラグイン製品のバージョン情報を表示します。

詳細バージョン情報 ダイアログ

本製品の詳細バージョンや現在のプロジェクトの情報を表示します。

ワン・ポイント・アドバイス ダイアログ

CS+を使用する際のワン・ポイント・アドバイスを表示します。