Everything

 

-show


コンパイル・オプション / リストオプション

[指定形式]

-show=<sub>[,…]
      <sub> : { source | conditionals | definitions | expansions }

[詳細説明]

-

ソースリストファイルの内容の設定を行います。

-

サブオプションと指定内容の一覧を以下に示します。

表 2.5

サブオプション指定一覧

サブオプション

内容

source

C/C++ソースを出力

conditionals

条件アセンブルで条件が偽となる行も含めて出力

definitions

.DEFINEを置き換える以前の情報を出力

expansions

アセンブラマクロ記述展開行を出力

 

[備考]

-

本オプションはlistfileオプション指定時のみ有効です。

-

コンパイラが出力する情報は、ソースリストに書き込まれます。ソースリストファイルのフォーマットについては、アセンブリ・リスト・ファイルを参照ください。