Everything
11.6 W0523041メッセージが出力される場合の注意事項[C/C++コンパイラ]

C標準ヘッダをインクルードしたファイルをC++またはEC++コンパイルしたとき、-int_to_shortオプションを指定するとW0523041メッセージが出力されることがあります。この場合は動作には問題ありませんので無視してください。

 

【注意】

C++およびEC++コンパイル時は、-int_to_shortオプションの指定は無効になります。

CとC++(EC++)との間で共通にアクセスするデータは、int型ではなくlong型またはshort型で宣言してください。