デバッグ作業時,ステップ実行などで,カレントPCが複数のソース・ファイルをまたいで移動する場合,複数のエディタ パネルをオープンせず,1つのエディタ パネル内で順に複数のソース・ファイルを表示することができます(リサイクル・モード)。
この機能を有効にするためには,オプション ダイアログの[テキスト・エディタ - 一般・デバッグ]カテゴリ内の[リサイクル・モード]をチェックします。
編集を行ったリサイクル・モードのエディタ パネル上にカレントPCが存在する状態でプログラムを実行した場合,編集を行ったエディタ パネルは,リサイクル・モードを解除し,新たにオープンするエディタ パネルがリサイクル・モードとなります。 |
すでに該当するソース・ファイルを表示しているエディタ パネルがオープンしている場合,リサイクル・モードのパネルには表示せず,すでにオープンしているエディタ パネルを表示します。 |
![](Editor_J-51.gif)
![](Editor_J-52.gif)