Everything
4.2 メッセージ種別

メッセージ種別は,以下のように分類されています。

表 4.1

メッセージ種別

種別

先頭の文字

説明

内部エラー

C

処理を中止します。

変換後Cソースを出力しません。

エラー

E

処理を中止します。

変換後Cソースを出力しません。

ワーニング

W

処理を継続します。

変換後Cソースを出力します。

インフォメーション

M

処理を継続します。

変換後Cソースを出力します。