Everything

特  長

以下に、コード生成の特長を示します。

 

- コード生成機能

コード生成では、GUI ベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく、main 関数を含んだサンプル・プログラム,リンク・ディレクティブ・ファイルなどといったビルド環境一式を出力することもできます。

 

- レポート機能

端子配置/コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し、設計資料として利用することができます

 

- リネーム機能

コード生成が出力するファイル名、およびソース・コードに含まれているAPI 関数の関数名については、デフォルトの名前が付与されますが、ユーザ独自の名前に変更することもできます。

 

- ユーザコード保護機能

API 関数には、ユーザが独自にコードを追加できるように、ユーザコード記述用のコメントが設けられています。

 

[ユーザコード記述用のコメント]

/* Start user code. Do not edit comment generated here */

/* End user code. Do not edit comment generated here */

このコメント内にコードを記述すると、再度コード生成した場合でもユーザが記述したコードは保護されます。