Everything

使用例(マスタ受信)

4Byteデータのマスタ受信を行う

 

[GUI設定例]

シリアル

使用する

IICA0

使用する

転送モード

シングルマスタ

Master0

カウント・クロック設定

fCLK/2

自局アドレス設定

16

動作モード設定

標準

転送クロック(fSCL)

100000(bps)(実際の値:99378.882)

通信完了割り込み優先順位(INTIICA0)

マスタ送信完了(コールバック機能設定)

使用しない

マスタ受信完了(コールバック機能設定)

使用する

マスタ・エラー(コールバック機能設定)

使用しない

マスタ送信/受信完了コールバック時にストップ・コンディションを生成 (コールバック拡張機能設定)

使用する

 

 

[API設定例]

r_main.c

/* Start user code for pragma. Do not edit comment generated here */

#define SLAVE_ADDR (0xA0)    /* slave address */

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile uint8_t g_iica0_rx_buf[4];

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Start to receive IICA0 data as master mode */

       R_IICA0_Master_Receive(SLAVE_ADDR, (uint8_t *)g_iica0_rx_buf, 4U, 128U);

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_serial_user.c

static void r_iica0_callback_master_receiveend(void)

{

       SPT0 = 1U;

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Stop IICA0 module operation */

       R_IICA0_Stop();

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}