Everything

使用例

8チャネルのキーに立ち下がりエッジ入力を検出した際、キーに対応したビットフラグを立てる

 

[GUI設定例]

割り込み

使用する

KEY

使用する

KR0

使用する

KR1

使用する

KR2

使用する

KR3

使用する

KR4

使用する

KR5

使用する

KR6

使用する

KR7

使用する

優先順位

 

[API設定例]

r_main.c

void main(void)

{

       R_MAIN_UserInit();

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       /* Clear INTKR interrupt flag and enable interrupt */

       R_KEY_Start();

 

       while (1U)

       {

              ;

       }

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}

 

r_cg_intc_user.c

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */

volatile uint8_t g_key_fix = 0x00U;

/* End user code. Do not edit comment generated here */

 

static void __near r_key_interrupt(void)

{

       /* Start user code. Do not edit comment generated here */

       g_key_fix = ~P7;

       /* End user code. Do not edit comment generated here */

}