Everything

R_ADC_Start

A/D 変換を開始します。

備考          電圧コンパレータが動作停止状態から動作許可状態へと移行した際、約秒の安定時間を必要とします。
したがって、R_ADC_Set_OperationOnと本API関数の間には、約秒の時間を空ける必要があります。

 

[指定形式]

void       R_S12ADn_Start ( void );

備考              n はユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし