Everything

R_TMR_KBm_BatchOverwriteRequestOn

コンペア・レジスタの一斉書き換えを許可します。

備考              コンペア・レジスタの内容を一斉に書き換えるタイミングは、本 API 関数を呼び出したのち、カウント値とコンペア・レジスタに設定された値が一致した際、または外部トリガが発生した際となります。

 

[指定形式]

void      R_TMR_KBm_BatchOverwritRequestOn ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし