Everything

R_TMR_KC0_Set_PowerOff

16ビット・タイマKC0に対するクロック供給を停止します。

備考              API 関数を呼び出しにより、16ビット・タイマKC0はリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void   R_TMR_KC0_Set_PowerOff ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし