Everything

プロジェクト・ツリー パネル


プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

図 A.2

プロジェクト・ツリー パネル

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

[各エリアの説明]

(1)

プロジェクト・ツリー・エリア

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

(a)

コード生成(設計ツール)

本ノードは,[周辺機能],[コード・プレビュー]から構成されています。

<1>

[周辺機能]

本ノードは,対象デバイスがサポートしている周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)に対応した周辺機能ノードから構成されています。

周辺機能ノード

周辺機能ノードをダブルクリック,または周辺機能ノードを選択したのち,[Enter]キーを押下することにより,該当周辺機能を制御するうえで必要な情報を設定するための周辺機能 パネルをオープンします。

 

各周辺機能ノードの直前に表示されているアイコンは,以下の意味を持ちます。

 

該当周辺機能 パネルに対する操作を実施済み。

 

該当周辺機能 パネルに対する操作を未実施。

他の周辺機能ノードに対する操作の影響を受け,設定内容に問題が発生。

 

<2>

[コード・プレビュー]

本ノードは,対象デバイスがサポートしている周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)に対応した周辺機能ノードから構成されています。

周辺機能ノード

本ノードの下層に配置されているソース・コード・ノード/API関数ノードをダブルクリック,またはソース・コード・ノード/API関数ノードを選択したのち,[Enter]キーを押下することにより,周辺機能 パネルの設定内容に応じたソース・コードを確認するためのコード生成プレビュー パネルをオープンします。

 

各周辺機能ノードの直前に表示されているアイコンは,以下の意味を持ちます。

 

該当周辺機能 パネルに対する操作を実施済み。

 

該当周辺機能 パネルに対する操作を未実施。

[コンテキスト・メニュー]

リセット時の設定に戻す

選択しているノードの設定内容をデフォルトに戻します。

プロパティ

選択しているノードに対応したプロパティ パネルをオープンします。