Everything
20.8 ドメイン定義(domain)
ここでは,ドメインを定義します。本定義を省略したドメインIDのドメインは,trust = NOの扱いとなります。
形式
< >内は,ユーザが記述する部分を示します。
1 ) ID番号
- 説明
ドメインID番号を定義します。
- 定義形式
数値
- 定義範囲
1~15
- 省略時の扱い
省略不可
2 ) 信頼されたドメイン(trust
- 説明
信頼されたドメインかどうかを定義します。
- 定義形式
シンボル
- 定義範囲
以下のいずれか。
YES: 信頼されたドメインとする。
NO: 信頼されたドメインとしない。
- 省略時の扱い
省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は“NO”)を適用