Everything

-g


ソース・デバッグ用の情報を出力します。

[指定形式]

-g

 

-

省略時解釈

ソース・デバッグ用の情報を出力しません。

[詳細説明]

-

ソース・デバッグ用の情報を出力ファイル中に出力します。

-

本オプションを指定することにより,ソース・デバッグが可能となります。

-

最適化オプションと同時に指定した場合は,ソース・デバッグ用の出力情報も影響を受けます。

[使用例]

-

ソース・デバッグ用の情報を出力ファイル中に出力します。

>ccrl -g -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c