Everything

-pass_source


出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。

[指定形式]

-pass_source

 

-

省略時解釈

出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力しません。

[詳細説明]

-

出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。

-

出力するコメントは,あくまで参考であり,厳密にはコードと対応していない場合もあります。
また,実行文以外の行にはコメントとして出力されないものもあります(型宣言やラベルなど)。
たとえば,グローバル変数とローカル変数,関数宣言などのコメントの出力位置がずれることがあります。
また,最適化オプションを指定した場合などにより,コードが削除され,コメントのみが残ることもあります。

[使用例]

-

出力するアセンブリ・ソース・ファイル中にCソース・プログラムをコメントとして出力します。

>ccrl -pass_source -S -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c