Everything

-warning


指定した警告メッセージを出力します。

[指定形式]

-warning={num|num1-num2}[, ...]

 

-

省略時解釈

すべての警告メッセージを出力します。

[詳細説明]

-

指定した警告メッセージを出力します。

-

numnum1num2には,メッセージ番号を指定します。
存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。

-

num,またはnum1,およびnum2を省略した場合は,エラーとなります。

-

num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。

-

本オプションで指定するメッセージ番号は,Wに続く7桁の数字のうち,下位5桁です。

-

本オプションで制御することができるのは,メッセージ番号(コンポーネント番号を含む)が0550000 ~ 0559999であるもののみです。

[使用例]

-

警告メッセージW0550001,W0550005を出力します。

>asrl -warning=50001,50005 -dev=dr5f100pj.dvf main.asm