Everything

toupper


英小文字から英大文字に変換します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int __far toupper(int c);

[戻り値]

cに対してislowerが真となる場合,それに対応してisupperが真となる文字を返します。そうでない場合,cを返します。

[詳細説明]

小文字の英字を対応する大文字の英字に変換し,ほかの文字はすべてそのままにします。