Everything

imaxabs 【V1.07以降】


絶対値(intmax_t型)を求めます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <inttypes.h>

intmax_t __far imaxabs(intmax_t j);(C99)

[戻り値]

jの絶対値(jの大きさ),|j|を返します。imaxabsの入力値が負の最小値である場合は,同値を返します。

[詳細説明]

jの絶対値(jの大きさ),|j|を求めます。つまり,jが負の数の場合,結果はjの反転であり,負でない場合,jとなります。