Everything

puts


SFRへ文字列を書き込みます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int __far puts(const char __near *s);

int __far _COM_puts_f(const char __far *s);

[戻り値]

0を返します。

putchar関数が-1を返した場合は-1を返します。

[詳細説明]

putchar関数を使用してSFRへ文字列sを書き込みます。文字列の終端null文字は書き込まず,代わりに改行文字を書き込みます。