設定したイベントを削除するには,対象イベントを選択したのち,ツールバーの ボタンをクリックします。
なお,複数のイベントで設定されたイベントの場合,詳細情報内のイベントを個別に削除することもできます。
ただし,ビルトイン・イベントである無条件トレース・イベント/Run-Breakタイマ・イベントを削除することはできません。
タイマ開始/終了イベント,トレース開始/終了イベントおよびアクション・イベントについては,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上で表示されているイベント・マークからコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択することで,イベントを削除することができます。 |
ソフトウエア・ブレーク/ハードウエア・ブレークについては,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上で表示されているイベント・マークをクリックすることで,イベントを削除することができます。 |