Everything
2.13.3.2 複数のイベントを組み合わせる【E1】【E20】【EZ Emulator】

トレース開始イベントに対して2つ以上のイベントを設定した場合,トレース開始イベントが次のような組み合わせ条件を満たした時点でトレース・データの収集を開始させることができます。

また,トレース終了イベントに対して2つ以上のイベントを設定した場合,トレース終了イベントのいずれかひとつでも条件が成立した時点でトレース・データの収集を終了します。

表 2.13

トレース開始イベントに対する組み合わせ条件

組み合わせ条件

説明

OR

設定されたトレース開始イベントの内,いずれかひとつでも条件が成立した時点でトレース・データの収集を開始します。

AND

時間軸に関係なく,設定された全てのトレース開始イベントの条件が成立した時点でトレース・データの収集を開始します。

シーケンシャル

指定した順序で設定されたトレース開始イベントの条件が成立するとトレース・データの収集を開始します。

また,トレース開始イベント内のイベントを1点のみリセットイベント(Rイベント)として登録することができます。

登録されたイベントが成立した場合,その時点まで成立していた他のトレース開始イベントの条件成立は全てクリアされます。

なお,設定したトレース・イベントを編集する場合は,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンするイベント パネル上において,トレース・イベントを選択したのち,コンテキスト・メニューの「条件の編集...」をクリックしてください。

この操作によりオープンするダイアログで編集します。

ダイアログによる編集の詳細については,「2.17.4.3 イベントの組み合わせ条件を編集する【E1】【E20】【EZ Emulator】」を参照してください。

注意

イベントの組み合わせに関しては,「(1) 組み合わせ条件の編集」の注意も参照してください。