Everything
2.13.6.2 値の表示形式を変更する

[行番号/アドレス]エリア/[アドレス]エリア/[データ]エリアの表示形式は,ツールバーの次のボタンにより,自由に変更することができます。

ただし,プログラム実行中は,ボタンは無効となります。

表記

値の表示形式を変更する次のボタンを表示します。

 

 

このパネル上の値を16進数で表示します(デフォルト)。

 

このパネル上の値を10進数で表示します。

 

このパネル上の値を8進数で表示します。

 

このパネル上の値を2進数で表示します。