2.10.4.1
変数/I/Oレジスタへのブレーク・イベント(アクセス系)を設定する
変数,またはI/Oレジスタへのアクセスで,プログラムの実行を停止させるブレーク・イベント(アクセス系)の設定は,次のいずれかの操作により行います。
注意 2. | 【E1】【E20】【EZ Emulator】
ブレーク・イベント(アクセス系)は,イベント パネルにおいて組み合わせブレークの詳細情報内にリード, ライト, リード/ライトとして登録されます。 |
(1) | ソース・テキスト/逆アセンブル・テキスト上の変数/I/Oレジスタにブレーク・イベント(アクセス系)を設定する場合 |
操作は,ソース・テキスト/逆アセンブル・テキストを表示しているエディタ パネル/逆アセンブル パネル上で行います。
ソース・テキスト/逆アセンブル・テキスト上の任意の変数,またはI/Oレジスタを選択したのち,コンテキスト・メニューより次の操作を行います。ただし,対象となる変数は,グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数のみとなります。
なお,この操作を行うことにより,対象変数,またはI/Oレジスタにブレーク・イベント(アクセス系)が設定されたとみなされ,イベント パネルで管理されます(「2.17 イベントの管理」参照)。
|
|
リード
|
[ブレークの設定]→[読み込み組み合わせブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
[ブレークの設定]→[読み込みブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
この際に,メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定した値で読み込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値にかかわらず,選択している変数に読み込みを行った場合にブレークします。
|
ライト
|
[ブレークの設定]→[書き込み組み合わせブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
[ブレークの設定]→[書き込みブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
この際に,メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定した値で書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値にかかわらず,選択している変数に書き込みを行った場合にブレークします。
|
リード/ライト
|
[ブレークの設定]→[読み書き組み合わせブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
[ブレークの設定]→[読み書きブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
この際に,メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定した値で読み込み,または書き込みを行った場合のみブレークします。
値を指定しない場合は,値にかかわらず,選択している変数に読み込み,または書き込みを行った場合にブレークします。
|
注意 1. | カレント・スコープ内の変数が対象となります。 |
注意 2. | ブレーク・イベントは,アドレス表示がない行上の変数I/Oレジスタを選択しても設定することはできません。 |
図 2.110 | ソース・テキスト上の変数に対するブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【E1】【E20】【EZ Emulator】 |
図 2.111 | イベントパネル上におけるブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【E1】【E20】【EZ Emulator】 |
図 2.112 | ソース・テキスト上の変数に対するブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【シミュレータ】 |
図 2.113 | イベントパネル上におけるブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【シミュレータ】 |
(2) | 登録したウォッチ式にブレーク・イベント(アクセス系)を設定する場合 |
操作は,ウォッチ パネル上で行います。
対象となるウォッチ式を選択したのち(複数選択不可),コンテキスト・メニューより次の操作を行います。
ただし,対象となるウォッチ式は,グローバル変数/関数内スタティック変数/ファイル内スタティック変数/I/Oレジスタのみとなります。
なお,この操作を行うことにより,対象ウォッチ式にブレーク・イベント(アクセス系)が設定されたとみなされ,イベント パネルで管理されます(「2.17 イベントの管理」参照)。
|
|
リード
|
[アクセス・ブレークの設定]→[読み込み組み合わせブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
[アクセス・ブレークの設定]→[読み込みブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
この際に,メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定された値で読み込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値に関わらず,選択しているウォッチ式に読み込みを行った場合にブレークします。
|
ライト
|
[アクセス・ブレークの設定]→[書き込み組み合わせブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
[アクセス・ブレークの設定]→[書き込みブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
この際に,メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定された値で書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値に関わらず,選択しているウォッチ式に書き込みを行った場合にブレークします。
|
リード/ライト
|
[アクセス・ブレークの設定]→[読み書き組み合わせブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
[アクセス・ブレークの設定]→[読み書きブレークを設定]を選択したのち,[Enter]キーを押下します。
この際に,メニュー内のテキスト・ボックスに値を指定した場合,指定された値で読み込み,または書き込みを行った場合のみブレークします。値を指定しない場合は,値に関わらず,選択しているウォッチ式に読み書きを行った場合にブレークします。
|
備考 | カレント・スコープ内のウォッチ式が対象となります。
カレント・スコープ外のウォッチ式を対象とする場合は,スコープ指定したウォッチ式を選択してください。 |
図 2.114 | ウォッチ式に対するブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【E1】【E20】【EZ Emulator】 |
図 2.115 | ウォッチ式に対するブレーク・イベント(アクセス系)の設定例【シミュレータ】 |