メモリの内容の表示,および値の変更は,次のメモリ パネルで行います。
[表示]メニュー→[メモリ]→[メモリ1~4]を選択してください。
メモリ パネルは,最大4個までオープンすることができ,各パネルはタイトルバーの“メモリ1”,“メモリ2”,“メモリ3”,“メモリ4”の名称で識別されます。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,メモリ パネルの項を参照してください。
ツールバーの[表示]→ ボタンをクリックすることによりオープンするスクロール範囲設定 ダイアログにより,このパネルの垂直スクロール・バーのスクロール範囲を設定することができます。 |