Everything

3. 3  アボート・エラー

表3―3  アボート・エラー
[メッセージ]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Option (CF file) is not specified.
[対処方法]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
オプションに入力するコンフィギュレーション・ファイルが指定されているかを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
オプション(xxx)が指定されていません。
[対処方法]
【RI850MP】
オプションに入力するコンフィギュレーション・ファイルが指定されているかを確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Cannot open device file.
[対処方法]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
デバイス・ファイルの存在を確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
デバイス・ファイルをオープンできませんでした。
[対処方法]
【RI850MP】
デバイス・ファイルの存在を確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
ファイル名(xxx)が重複しています。
[メッセージ]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Option (xxx) needs parameters.
[対処方法]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
オプションを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
オプション(xxx)にはパラメータが必要です。
[対処方法]
【RI850MP】
オプションを確認してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Parameter (xxx) is illegal.
[対処方法]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
パラメータを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
不正なパラメータ(xxx)です。
[対処方法]
【RI850MP】
パラメータを確認してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V2.xx.xx】
Option (xxx) is illegal.
[対処方法]
【RI850V4 V2.xx.xx】
オプションを確認してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Illegal format is in command file.
[対処方法]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
コマンド・ファイルの内容を確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
コマンド・ファイルの記述が不正です。
[対処方法]
【RI850MP】
コマンド・ファイルの内容を確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
パスまたはファイル名(xxx)が長すぎます。
[メッセージ]
【RI850MP】
ファイル(xxx)はコンバート対象のシステム・コンフィギュレーション・ファイルではありません。
[メッセージ]
【RI850MP】
指定したデバイス(xxx)はサポートされていません。
[メッセージ]
【RI850MP】
コマンド・ファイル(xxx)のサイズが大きすぎます。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Cannot open command file.
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
指定したコマンド・ファイルをオープンできませんでした。または,指定したコマンド・ファイル名に誤りがあります。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
指定したコマンド・ファイルが存在するか,コマンド・ファイル名に誤りがないか確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx
Usage: CF78V4 [@command file] [-i <SIT file> | -ni] [-dc <C header file> | -ndc] [-da <ASM header file> | -nda] [-V] [-help] <CF file>
【RI78V4 V2.xx.xx
Usage: CF78V4 [@command file] [-cpu <Name>] [-devpath=<Path>] [-i <SIT file> | -ni] [-dc <C header file> | -ndc] [-da <ASM header file> | -nda] [-V] [-help] <CF file>
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】 【RI78V4 V2.xx.xx
起動オプション指定に誤りがあるため,CF78V4を実行することができませんでした。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】 【RI78V4 V2.xx.xx
起動オプションを確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Option (xxx) is multiple defined.
[対処方法]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
コマンド・ファイルの内容を確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
オプション(xxx)が複数指定されています。
[対処方法]
【RI850MP】
コマンド・ファイルの内容を確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Output file names are the same (xxx).
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
出力ファイル(システム情報テーブル・ファイル,システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用),またはシステム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用))に同じファイル名xxxが指定されています。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
-i,-dc,-daオプションで指定したファイル名がそれぞれ同一になっていないか確認してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
It is necessary to specify the device file in the case of outputing entry file.
[説明]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
ENTRYファイルを出力する場合はデバイス・ファイルを指定する必要があります。
[対処方法]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
エントリ・ファイルの出力オプション,またはデバイス・ファイルの指定を確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
ファイル(xxx)をコンバートできませんでした。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Syntax too complicated.
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
文が複雑すぎます。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
システム・コンフィギュレーション・ファイルの記述を確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Unknown device file format.
[対処方法]
【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
デバイス・ファイルを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
指定したデバイス・ファイルのフォーマット形式はサポートされていません。
[対処方法]
【RI850MP】
デバイス・ファイルを確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
File read error (xxx).
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
ファイル(xxx)を読み込みできません。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
指定したファイルが存在するかを確認してください。または,ファイル名に誤りがないか,指定したファイル名の文字数が適切かを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
ファイル(xxx)を読み込みできません。
[対処方法]
【RI850MP】
指定したファイルが存在するかを確認してください。または,ファイル名に誤りがないか,指定したファイル名の文字数が適切かを確認してください。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
File write error (xxx).
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
ファイル(xxx)がオープンできませんでした。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
ファイルが書き込み禁止になっていないか,ディスクがいっぱいになっていないかを確認してください。または,指定した出力ファイル名の文字数や,絶対パスに変換した場合の出力ファイル名の文字数が適切かを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
ファイル(xxx)へ書き込みできません。
[対処方法]
【RI850MP】
ファイルが書き込み禁止になっていないか,ディスクがいっぱいになっていないかを確認してください。または,指定した出力ファイル名の文字数や,絶対パスに変換した場合の出力ファイル名の文字数が適切かを確認してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Cannot execute C-preprocessor.
[説明]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
プリプロセッサを実行できませんでした。
[対処方法]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
プリプロセッサのパス,オプションを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
プリプロセッサ(xxx)の実行に失敗しました。
[対処方法]
【RI850MP】
プリプロセッサのパス,オプションを確認してください。
[メッセージ]
【RI850MP】
エラーの数が多すぎます。
[メッセージ]
【RI850MP】
ファイル(xxx)がすでに存在しています。
[メッセージ]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
Not enough memory.
[説明]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
メモリ容量が不足しています。
[対処方法]
【RI78V4 V1.xx.xx】【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
起動オプション/コマンド・ファイル解析に必要なメモリ領域,およびシステム・コンフィギュレーション・ファイル解析に必要なメモリ容量が不足しています。使用していない他のアプリケーションを終了するなどして,CF78V4が使用できるメモリ容量を増やしてください。
[メッセージ]
【RI850V4 V2.xx.xx
PEID(xxx) is not defined in the device file.
[説明]
【RI850V4 V2.xx.xx
指定されたPEID(xxx)はデバイス・ファイルに定義されていません。
[対処方法]
【RI850V4 V2.xx.xx
オプション-peidに指定したPE番号を確認してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V2.xx.xx
Cannot read xxx in the device file.
[説明]
【RI850V4 V2.xx.xx
指定されたデバイス・ファイルから情報「xxx」を読み込めません。
[対処方法]
【RI850V4 V2.xx.xx
デバイス・ファイルを最新版に更新するか,指定オプションを見直してください。
[メッセージ]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
CF850V4 internal error (xxx).
[対処方法]
【RI850V4 V1.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx
特約店,または当社までご連絡ください。
[メッセージ]
【RI850MP】
CF850MP内部エラー(xxx)が発生しました。
[対処方法]
【RI850MP】
特約店,または当社までご連絡ください。