Everything

2. 7  リソース情報ツールを起動する

リアルタイムOSの機能を利用したプログラムをダウンロードした際,自動的にリアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
または,[表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソーズ情報]を選択すると,リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
図2―4  [リソース情報]項目
図2―5  リアルタイムOSリソース情報 パネル
備考1.  リソース情報ツールの複数起動はできません。
2.  詳細は,「RI78V4 V2.xx.xx/RI850V4 V2.xx.xx/RI600V4/RI850V4/RI850MP/RI78V4 デバッグ編」を参照してください。