Everything

付録 関数情報一覧パネルの表示内容

以下に示す表は関数一覧情報パネルで表示される項目の一覧です。詳細な内容は,ヘルプに記載されていますので参照してください。

なお,静的情報はビルドが完了した後に表示できる項目で,動的情報はデバッグ・ツールに接続後,プログラムを実行した後に表示できる項目です。動的情報が表示できるかは,デバッグ・ツールの機能に依存します。例えばカバレッジ機能がない場合は,コード・カバレッジ欄は表示できません。

 

表示項目

概要

静的/動的

関数名

Cソースで定義/参照されている関数名

静的

ファイル名

関数が定義されているファイル名

静的

ファイル・パス

関数が定義されているファイルの絶対パス

静的

インポート

関数情報の取得先

静的

属性

staticやinterruptといった関数の属性

静的

戻り値の型

関数の戻り値の型

静的

引数の数

関数の引数の数

静的

引数

関数の引数の型/仮引数名

静的

コード・サイズ

関数のコード・サイズ

静的

スタック・サイズ

関数のスタック・サイズ

静的

開始アドレス

関数の開始アドレス

静的

終了アドレス

関数の終了アドレス

静的

参照回数

プログラム中で関数が参照されている数

静的

実行回数

プログラム実行の結果,関数が実行された数

動的

実行時間

関数の総実行時間,実行割合,平均実行時間

動的

コード・カバレッジ

関数の実行網羅率

動的

合計値

ファイルを単位とした上記項目の合計