Everything

プログラムの編集

ユーザのプログラム編集を行います。

最初に基本的な編集方法を説明しますが,今回はコピー&ペーストで簡単に行っていただきます。手順に従い,プログラムのエディットを行ってください。

 

 1. ソースの開き方

    ソースの開き方を説明します。

プロジェクト・ツリーのファイル中にソースがあるのでエディットしたいソースをダブルクリックしてください。

ソースがメイン・パネルに表示されます。