Everything

コード生成

使用するマイコン内蔵周辺機能の設定を行います。コード生成ツールを用いることで,機能の選択や数値の入力といったGUI上の操作のみで,プログラムの自動生成が可能です。

 

1. クロック設定

クロックを設定します。

プロジェクト・ツリーの[コード生成(設計ツール)]から[周辺機能]→[クロック発生回路]をダブルクリックしてください。クロック発生回路のパネルが表示されます。

 

以下のように設定してください。