Everything
2.5 オプション

オプションについて説明します。

 

-

オプションの大文字/小文字は区別します。

-

パラメータとしてファイル名を指定する場合は,パス付き(絶対パス,または相対パス)での指定が可能です。パスなし,または相対パスで指定する場合は,カレント・フォルダを基準とします。

-

パラメータ中に空白を含める場合(パス名など)は,そのパラメータ全体をダブルクォーテーションで囲んでください。

 

表 2.2

オプション

オプション

説明

-V

CcnvCA78K0のバージョン情報を表示します。

-h

CcnvCA78K0のオプションの説明を表示します。

-c

日本語の文字コードを指定します。

-l

リスト・ファイル名を指定します。

-o

出力ファイル名を指定します。

-r

メッセージの出力先を指定します。

-A

ANSI規定に関する機能を有効にした状態で変換します。