Everything
4.4.4 インフォメーション

表 4.6

インフォメーション

番号

情報種別

メッセージ

説明

M0592111

変更

string1string2に変換しました。

字句を変換しました。

M0592112

変更

I/Oレジスタのビット指定アクセスをマクロ呼び出しに変換しました。

SFRのビット・アクセス方法がCA78K0とCC-RLとで異なるため,マクロを用いてアクセスするよう変更しました。

M0592113

変更

stringをCC-RLの形式に変更しました。

記述形式がCA78K0とCC-RLとで異なるため,CC-RLの記述形式に変更しました。

M0592121

追加

I/Oレジスタのビット・アクセス用マクロを生成しました。

SFRのビット・アクセス方法がCA78K0とCC-RLとで異なるため,マクロを用いてアクセスするよう変更しました。

M0592122

追加

#pragma interrupt NO_VECTを生成しました。

ベクタ・テーブル指定がない#pragma interruptを生成しました。

M0592123

追加

stringを生成しました。

CC-RLの形式に合わせて,記述を追加しました。

M0592124

追加

アセンブラ埋め込みインライン関数stringを生成しました。

アセンブラ埋め込みインライン関数を生成しました。

M0592125

追加

#pragma rtos_interrupt NO_VECTを生成しました。

ベクタ・テーブル指定がない#pragma rtos_interruptを生成しました。

M0592131

削除

stringを削除しました。

CC-RLにない記述形式です。記述を削除しました。

M0592142

情報

対応するセクションが無いため,変換を行いません(section)。

CC-RLに対応するセクションが存在しないため,変換できませんでした。

M0592143

情報

「AT 開始アドレス」を削除します。

CC-RLでは#pragma sectionによるアドレス指定ができないため,削除します。

M0592144

情報

対応するマクロが存在しないので,変換しません(MACRO)。

CC-RLに対応するマクロが存在しないため,変換できませんでした。

M0592145

情報

アセンブラ命令中にラベルの使用が検出されました。ラベルの変換はできませんので,適切な内容に修正してください。

CC-RLのアセンブリ記述関数内にはローカル・ラベルしか書けません。ラベルを適切な内容に修正してください。

M0592146

情報

78K0に依存した言語仕様です。

78K0からRL78へのデバイス変更の際に見直しが必要です。手動で修正してください。