インクルード・ファイルを検索するフォルダを指定します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | $INCLUDE制御命令,および$BINCLUDE制御命令でインクルード・ファイル名をパスなし,または相対パスで指定した場合に,インクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。
インクルード・ファイルの検索は,以下の順番で行います。 |
<1> | 本オプションで指定したフォルダ(指定が複数ある場合は,コマンド・ラインで指定した順(左から右の順)) |
<2> | $INCLUDE制御命令,または$BINCLUDE制御命令が記述されたソース・ファイルのあるフォルダ |
<3> | カレント・フォルダ(asrlを起動したフォルダ) |
[使用例]
- | インクルード・ファイルをフォルダD:\include,D:\src,カレント・フォルダの順で検索します。 |
>asrl -include=D:\include -dev=dr5f100pj.dvf D:\src\main.asm
|