Everything
2.13.2 実行停止までの実行履歴を収集する

デバッグ・ツールには,プログラムの実行開始から実行停止までの実行履歴を収集する機能があらかじめ用意されています。

これにより,プログラムの実行を開始することにより自動的にトレース・データの収集が開始し,実行停止とともにトレース・データの収集も終了します。

なお,収集したトレース・データの確認方法についての詳細は,「2.13.6 実行履歴を表示する」を参照してください。

注意

【シミュレータ】
ストリング操作命令,および積和演算命令のデータアクセスは,最初と最後のアクセス履歴のみ収集します。

備考

この機能は,デバッグ・ツールにデフォルトで設定されているビルトイン・イベントの1つである無条件トレース・イベントにより動作します。
この無条件トレース・イベントと後述のトレース・イベント(「2.13.3 任意区間の実行履歴を収集する」および「2.13.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する」参照)は排他使用のイベントとなります。そのため,トレース・イベントが有効状態で設定されると,無条件トレース・イベントは自動的に無効状態に変更されます。
なお,トレース・イベントが設定されていない場合,無条件トレース・イベントのチェックを外して無効状態としてもトレース・データは収集されます。