Everything

csplus.get_register


指定されたレジスターの値を取得します。

[指定形式]

csplus.get_register(session_id, register_name)

[引数]

引数

説明

session_id

本バージョンではこの引数は無視されます。

register_name

レジスター名を指定します。

[戻り値]

レジスター値を返します。

[使用例]

>>> csplus.get_register(session_id, "pc")
1234
>>>