Everything

csplus.launch_debug_session


デバッグセッションを開始します。

[指定形式]

csplus.launch_debug_session(debug_config_name, block_download=False)

[引数]

引数

説明

debug_config_name

本バージョンではこの引数は無視されます。

block_download

デバッグセッション開始時にロードモジュールファイルのダウンロードをしない場合はTrueを指定します。

[戻り値]

本バージョンでは必ず0を返します。

[詳細説明]

-

block_download が False の場合,指定されたデバッグ構成でロードモジュールのダウンロードを行います。

-

block_download が True の場合,ロードモジュールをダウンロードしません。

[使用例]

>>> import sys
>>> sys.path.append("C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Plugins\PythonConsole\integration_service")
>>> import csplus
>>> csplus.connect()
>>> session_id = csplus.launch_debug_session("")
>>>