Everything

メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウです。
本ウインドウからプログラムの実行制御や各パネルのオープンなどを行います。
図A―1  メイン・ウインドウ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- Windowsの[スタート]→[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[CS+ for CACX (78K, RL78, V850)],または[CS+ for CC (RL78, RX, RH850)]を選択
[各エリアの説明]
(1) メニューバー
リアルタイムOSパッケージ関連のメニューを示します。
(a) [表示]メニュー
リアルタイムOS
リアルタイムOSパッケージ関連のカスケード・メニューを表示します。
リソース情報
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
プログラム解析
プログラム解析ツールを起動します。
【RI850V4 V1.xx.xx
AZ850V4 ウインドウをオープン
【RI78V4 V1.xx.xx
AZ78K0R ウインドウをオープン
タスク・アナライザ1
リアルタイムOSタスク・アナライザ1 パネルをオープンします。【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】
タスク・アナライザ2
リアルタイムOSタスク・アナライザ2 パネルをオープンします。【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】

(2) ツールバー
リアルタイムOSパッケージ関連のボタンを示します。
リアルタイムOSリソース情報 パネルをオープンします。
リアルタイムOSタスク・アナライザ1 パネルをオープンします。【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】
リアルタイムOSタスク・アナライザ2 パネルをオープンします。【RI78V4 V2.xx.xx】【RI850V4 V2.xx.xx】【RI600V4】

(3) パネル表示エリア
各種パネルを表示するエリアです。