プロジェクト・ツリーでプロジェクト・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[追加]→[新しいサブプロジェクトを追加...]を選択すると,プロジェクト作成 ダイアログがオープンします。
![](ProjectOperation_Jpn-12.gif)
ダイアログ上で,各項目を設定したのち,[作成]ボタンをクリックしてください(各項目の設定については,「2.3.2 新しいプロジェクトを作成する」を参照してください)。
ビルド・ツールがCA78K0RまたはCA78K0のサブプロジェクトのファイル構成を流用して,ビルド・ツールがCC-RLのサブプロジェクトを追加することもできます(詳細については,「CS+ ビルド・ツール操作編」を参照してください)。 |
![](ProjectOperation_Jpn-13.gif)